Lors de la création d'une fonction ou d'un programme, il peut être plus simple de démarrer en utilisant la copie d'une fonction ou d'un programme existant. La copie créée n'est pas verrouillée, même si l'élément d'origine l'est.
1. | Dans le menu Actions, sélectionnez Créer une copie. |
2. | Saisissez un nouveau nom ou cliquez sur OK pour accepter le nom suggéré. |
3. | Si vous souhaitez modifier le niveau d'accès, sélectionnez Accès à la bibliothèque (Library Access), puis choisissez le nouveau niveau d'accès. |